结果:找到"机械加工 加工材料 不锈钢",相关内容1000条
  • 【材料知识】塑料基础知识大全(设计用),马上收藏!
  • 导语:目前,塑料件设计基本停留在数模设计上,更多的产品工艺设计是在塑料件供应商处。但为了更能抓住客户的痛点和需求点,实现合理甚至最佳设计,我们还是需要具备塑料加工的知识以便能与客户更顺畅地交流。本文收集了几种常见塑料的性能对比参数,希望对大家有参考作用。塑料设计资料表(收藏版)表1塑料性能—种类推荐表表2常用热塑性塑料性能与用途表3常用热固性塑料性能与用途表4塑料的燃烧特征表5塑料的密度、色相、耐热温度和成型性表6常用塑料的脱模斜度推荐值表7常用塑料的收缩率表8塑料工艺方法选用参考表9塑料加工工艺方法用制品设计指南表1塑料性能—种类推荐表摘自机械工业出版社《产品设计材料手册》表2常用热塑性塑...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 设计 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:47:00
  • 橡胶材料种类及性能参数大汇总---值得收藏
  • 橡胶的性能主要取决于所用生胶的类型以及橡胶材料配方的不同。橡胶的种类1.1天然橡胶(NR)天然橡胶(NR)为异戊二烯聚合物。具有优良的回弹性,拉伸强度、伸长率、耐磨性,撕裂和压缩永久变形性能都优于大多数合成橡胶。适于制作轮胎、减震零件、缓冲绳和密封零件。不耐油,耐天候、臭氧、氧的性能较差。使用温度范围-60~100℃。1.2丁苯橡胶(SBR)丁苯橡胶(SBR)为丁二烯与苯乙烯的共聚物。含10%苯乙烯的丁苯-10有良好寒性,含30%苯乙烯的丁苯-30耐磨性优良。适于制作轮胎和密封零件,制品耐油、耐老化性能较差。使用温度范围为-60~120℃。1.3丁二烯橡胶(BR)丁二烯橡胶(BR)为丁二烯聚...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 橡胶 性能 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:44:00
  • 为什么7系铝合金不好做氧化?
  • 7系铝合金7系铝合金属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的超高强度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12,稍优于7A04;板材的静疲劳,缺口敏感;应力腐蚀性能优于7A04,密度为2.85g/cm3。7系中又以7075铝合金最为常用。7075普遍用在CNC切削制造的零部件,适合飞机构架及高强度配件...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 铝合金 7系 氧化 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-13 10:10:00
  • 怎么去除不锈钢划痕?
  • 现在我们不少家庭用品都是不锈钢制品,特别是厨房用品。不锈钢制品美观大方,但是如果不注意使不锈钢用品有了刮痕怎么办呢?使用湿润的布或海绵,将清洁剂涂抹在划痕上,并沿与金属细纹理相同的方向剧烈摩擦。通过每隔一段时间用湿海绵冲洗清洁剂来检查您的进度,以查看划痕是否消失。如果这种技术消除了划痕,可以涂上一层不锈钢抛光剂或橄榄油。如果没有去掉,请转下一步。在软毛牙刷上涂抹一层牙膏。再次沿金属中的颗粒方向擦拭。用湿布或海绵擦拭牙膏,检查进度。如果没有,继续刷,根据需要添加更多牙膏。如果已成功去除划痕,请彻底清洁该区域并使用不锈钢抛光剂或橄榄油完成。如果没有去掉,请转下一步。用超细的砂纸打磨它。这可能需要...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 划痕 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-08 18:11:00
  • 不锈钢为什么也会带磁?
  • 不锈钢为什么也会带磁?人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:1.奥氏体型:如201、202、301、304、316等;2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-22 15:06:00
  • 为什么不锈钢会生锈?怎样做才能防止生锈?
  • 不锈钢为什么也生锈?当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为“不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的条件下也会生锈的。不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-22 15:02:00
  • 为什么铝合金产品那么容易被刮花?
  • 你是否有过这样的疑问:为什么铝合金产品做完阳极氧化后不耐磨了?用指甲稍微刮一下都能留下刮痕。先别着急,铝合金产品容易刮花是很多人都会遇到的难题,今天就给大家来讲讲铝合金产品容易刮花到底是什么原因造成的。其实铝合金的耐磨性和金属硬度有关。铝本身的质地是偏软的——铝的密度约为钢密度的三分之一,铝合金是实用金属中最轻的金属,比重约为铝的2/3,铁的1/4。这就需要加入一些其他金属去制成合金来提高其本身的硬度。一、七种常用铝合金牌号:1XXX:99%以上的纯铝系列硬度在25-32之间,是铝含量大于99%的1系列纯铝。这个系列的最低含铝量,比如1050,其含铝量为99.5%。生产发展过程较为单一,相对...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 铝合金 金属 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 17:05:00
  • 不锈钢焊斑形成原因及预防措施
  • 不锈钢焊斑是在焊接过程中经常出现的一种现象,其形成与多个因素紧密相关。理解焊斑的成因以及采取有效的预防措施,对于保证焊接质量和提升产品美观度具有重要意义。一、不锈钢焊斑的形成原因焊接电流和电压:焊接电流和电压的大小直接影响熔池的大小和形态,从而决定焊缝的形成和焊斑的形态。电流电压过大,可能会导致焊接区域的金属材料过度熔化,进而在冷却过程中形成较大的焊斑。焊接速度:焊接速度也是影响焊斑大小的重要因素。焊接速度越快,熔池的形成时间就越短,冷却速度也相对较快,因此焊斑通常会较小。反之,焊接速度过慢则可能使焊斑增大。焊接材料:焊接材料的化学成分和熔点对焊斑的形成具有显著影响。如果焊接材料与不锈钢母材...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 焊接 焊斑 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 10:08:00
  • 不锈钢有哪些表面处理工艺?
  • 不锈钢作为一种高性能的合金材料,因其出色的耐腐蚀性和优良的机械性能而被广泛应用于各种行业和领域。为了进一步提升不锈钢的性能和美观度,表面处理工艺成为了不可或缺的一环。本文将详细介绍不锈钢表面处理的多种工艺方法,以便读者能够更全面地了解并选择适合自己的处理方案。一、机械处理抛光:通过机械或化学方法,使不锈钢表面达到镜面般的光洁度。抛光可以提升不锈钢的美观性,并减少表面微小的不平。常见的有震动研磨,滚动研磨,磁力抛光等。喷砂:利用高速喷射的砂粒冲击不锈钢表面,使其获得一定的粗糙度,增加表面的附着力,同时达到美化外观的效果。二、化学处理钝化:通过化学方法在不锈钢表面形成一层致密的氧化膜,提高其耐腐...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 表面处理 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 09:49:00
  • CNC材料|工程材料如何选材
  • 材料不对,一切白费!要想开发生产出满意的产品,材料的选择是最基础的一步,也是最为关键的一步。CNC加工可选用的材料非常多,包括金属材料、非金属材料和复合材料等。常见的金属材料包括钢、铝合金、铜合金、不锈钢等。非金属材料有工程塑料、尼龙、电木、环氧树脂等。复合材料则有纤维增强塑料、碳素纤维增强环氧树脂、玻璃纤维增强铝等。不同材料具有不同的物理和机械特性,正确选择合适的材料对于零件的性能、精度和耐用性至关重要。本期小编将从自身经验出发,分享给大家如何在众多加工材料中,选择出成本低且合适的材料。一、确定产品的实际应用需求首先,我们需要确定产品及其各部分零配件的最终用途。如医疗设备需要消毒,餐盒需要...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 金属 设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-09 14:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: